Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, LM1117
主题中讨论的其他器件: LM1117
工具/软件:
i 我们正在使用使用 CC1314R10 模块的定制板。
根据模块适配器、复位电路是一个连接到 VDD 的 100k Ω 电阻器和一个 0.1uF 的接地电容器。
通常、当连接 VDD (3.3V) 时、我们刷写电路板的 10%到 20%次数不会启动。 断开
VDD、并等待一分钟、船头仍然无法启动。 使用 XD-110 JTAG 调试板完成刷写。
断开 电路板、将 RESET 短接至地、移除短路、施加 VDD 电路板将开始
考虑到 R/C、电阻器 R/C 的放电时间似乎太长。
什么可能导致此行为? 这很容易解决、瞬间进行硬接线复位、但为什么呢
模块是否可以锁定 30 秒或更长时间? VDD 上没有*大*电容器。
我们没有尝试过这个“小时“或一天,但简单的 R/C 网络重置在某种程度上是不够的?
此致、
Gullik