Other Parts Discussed in Thread: CC1200
主题:CC1200 中讨论的其他部件
工具/软件:
我尝试将一组寄存器加载到用于 CC1200 的 SmartRF Studio 7 中。
我还没有找到一种方法来成功地保留从一个会话到另一个会话的寄存器。
我尝试了在这里找到的建议、即 “Reset Cfg“、后跟“Open Cfg“。
是否有另一种方法可以加载寄存器值而无需编辑“Register"视“视图的每一行?
谢谢您、
GREG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1200
工具/软件:
我尝试将一组寄存器加载到用于 CC1200 的 SmartRF Studio 7 中。
我还没有找到一种方法来成功地保留从一个会话到另一个会话的寄存器。
我尝试了在这里找到的建议、即 “Reset Cfg“、后跟“Open Cfg“。
是否有另一种方法可以加载寄存器值而无需编辑“Register"视“视图的每一行?
谢谢您、
GREG
尊敬的 Greg:
可以通过配置 XML 文件来执行此操作。 中讨论了这一点 练习 4. (P38 及以后) SWRU194 (SmartRF Studio 7 教程): https://www.ti.com/lit/swru194
CC131x/CC135x 器件及更高版本(并非大规模集成)涉及的内容要多一些、但对于 CC1200、您可以使用上面链接的教程作为起点。
通过在中添加您自己的 PHY 设置(即寄存器配置设置).../settings、您每次都可以加载 PHY 设置。
一些易于使用的小注意事项:
Program Files (x86) C:驱动器上的文件夹(只是为了加快找到正确的文件夹位置)。 因此、相关设置如所示 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1200此致、
Zack
哦、它似乎与演示文稿中使用的 CC1110 示例略有不同(幸好不是很多)。
看起来您.../settings需要将 PHY 设置.xml 文件添加到文件夹中。
然后、将该 PHY 的文件名gs_typical.xml (减去.xml 文件扩展名)添加到(也位于)中.../settings、它应该正确加载新 PHY。
在下面的示例中、 我复制 ts_1.2kbps_2FSK_tc01_868MHz.xml并重命名了它 ts_1.2kbps_2FSK_tc01_868MHz_TEST.xml
然后、我通过更PA_CFG1改为的值76(任意更改只是为了演示修改设置)、将默认输出功率设置降低到+10dBm。
因此,gs_typical.xml Category在这种情况下,我添加到的字段(在相关的,这将是自我解释)是:
<Setting>ts_1.2kbps_2FSK_tc01_868MHz_TEST</Setting>
然后、它 在我重新启动时在 SmartRF Studio 7 中正确显示 PHY: