This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:放样程序时出错

Guru**** 2520230 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1543658/cc1352r-error-loding-program

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

你(们)好

我一直使用 CC1352R1 Launchpad 来开发我的应用...一切都很顺利。

但是、当我尝试从 CCS 中下载相同的应用程序并下载到定制电路板时、会遇到以下错误...
“Cortex-M4:加载器:程序的一个或多个段落在不可写的存储器区域中。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。“

我看到 LaunchPad 芯片上的标识为  CC1352R1F3 TIX8AJ E P9C3
而定制电路板上芯片上的这些器件是 CC1352R1F3 TI228 E A696 G4

问: 芯片实际上有什么区别吗?
问:我应该从哪里开始查看...我的定制电路板上的芯片是否有故障??

谢谢

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    这些器件具有相同的器件版本代码 (E)、这意味着它们使用相同的器件版本 (PG2.1)。

    建议第一步查看文档的这一部分: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APy2XbLelxyqBB2Yz0WR.w__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    您是否使用的是最新的 SDK 版本?

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    LaunchPad 上的软件加载没有任何问题、因此 SDK 甚至注入软件都不应该是问题。  

    .cmd 文件是下面的原始 TI 集中器示例 easylink...see。

    我忽略提及的是、这是一款全新的定制电路板...这意味着 CC1352 没有下载任何内容。

    所以,我想,问题应该是“有什么我需要加载或执行之前,我尝试将我的程序下载到芯片第一次“.

    此致

    Moshe

    e2e.ti.com/.../5444.cc13x2_5F00_cc26x2_5F00_tirtos.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    您可以使用 UniFlash(在 Settings & Utilities -> Manual Erase -> Erase Entire flash 下)批量擦除 CC1352R 器件、以进行完整性检查。 检查是否可以在 UniFlash 中读取目标器件(及其存储器读数)也是一个很好的检查步骤。

    您分享的芯片标识表明、一个器件是 2018 年起(LaunchPad 上安装的 CC1352R 器件)、第二个器件(您遇到问题的器件)是 2022 年起。 它们是相同的 PG 版本、因此不应有区别。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    我在 uniflash 中对整个闪存执行了手动擦除、但当它从 uniflash 加载映像时、我得到了相同的“程序的一个或多个部分落在不可写的内存区域中“。

    然后我尝试了我的第二个板(也是全新的和卸载的)、加载了 fine..no 问题...所以现在我们回到上一个板...可能有什么问题??

    电路板是由位于其他地方的制造商准备的吗?

    此致

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    我想结束这个主题...我的定制电路板上的 CC1352 芯片是否有故障? 或者、我还可以尝试其他东西吗?

    此致

    Moshe