This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1551750/cc1311p3-cc1311p3

器件型号:CC1311P3


工具/软件:

您好、

我只是尝试使用功耗睡眠(功耗 CC26XX 待机)将 cc1311P3 置于待机模式、电流从 5mA 降至 900uA(稍微偏离 0.1uA)。
您能否建议实现此电流水平的正确方法? 使用 LP-CC1311P3 时、跳线关闭、可用于 LED 和 XDS

此致

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议从配置为低功耗运行(例如驱动器/空)的 SDK 示例开始。 您可以遵循本应用手册中有关如何测量电流消耗的指导原则:

    https://www.ti.com/lit/swra478

    谢谢、

    Marie H