This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:测量 Launchpad 的电流消耗时遇到问题

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1551920/lp-xds110et-trouble-measuring-current-consumption-of-launchpad

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1312R1

工具/软件:

在使用 LP-XDS110ET 测量 LAUNCHXL-CC1312R1 的电流消耗时、它会提供比使用内部 XDS110 进行测量时高得多的电流值。

使用内部调试器:

相同代码、使用 LP-XDS110ET:

在第二个情况下,我拿起所有 11 跳线在中间的 LaunchPad 和选择 Extern 电源. 我使用 JTAG 连接器连接了两个电路板(XDS110 输出至目标输入)。  

如果我做的不正确、或者您知道测量值之间存在差异的原因、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agustin、

    我希望您做得好。 图形中的电流肯定看起来会更高、通常当我使用 JTAG 进行测试时、我也会移除 11 个跳线(但我可能不会切换到外部电源,而只是让 JTAG 处理)。 或者、如果您将另一块带有 XDS 的电路板、则可以使用跳线将另一块 XDS 连接到电路板。  

    谢谢、
    Alex F