This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:429MHz 频带接收灵敏度

Guru**** 2555110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536257/cc1312r-429-mhz-band-receiving-sensitivity

器件型号:CC1312R


工具/软件:

e2e.ti.com/.../Book1.xlsx

在上述电路中、输入了 429.5MHz 的不平衡信号。

BER=1e-2 时的灵敏度在–106[dBm]至–112[dBm]范围内有显著变化。

是否有任何对策?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请分享您的测量设置和测试结果。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../429MHz_5F00_settings_5F00_250709.he2e.ti.com/.../429MHz5F00_settings_5F00_250709.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟道歉、在夏季、提供的支持资源更有限。

    • 请详细说明您的测量过程吗?
    • 当您说灵敏度会发生变化时、您是指从测量到测量、从器件到器件、还是其他方面? 更多的信息将有助于解决此问题。
    • 您是否使用 SmartRF Studio 7 仅隔离无线电设置进行了测试?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5008.Book1.xlsx

    测量多个电路的灵敏度。

    PER:80[%]

    RX 灵敏度=(信号源功率)-(ATT)

    最佳灵敏度:–112[dBm]

    最差灵敏度:–106[dBm]

    您是否使用 SmartRF Studio 7 仅隔离无线电设置进行了测试?

    →编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您是否可以测试 SmartRF Studio 7 并报告您的测量结果? 这将隔离无线电设置(并帮助确定是否是 PHY 设置问题)。

    此致、

    Zack