This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1549278/cc1311p3-cc1311p3

器件型号:CC1311P3
主题:WMBUS 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我尝试使用栈使用情况视图、但得到了这个视图。 工程已构建。 建议/权变措施? 我应该将 CCS 降级吗? 如果是、则是哪个版本?

此致

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在使用哪个编译器? GCC 存在一个已知的限制:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12800

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是您拥有的

    此致

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构建配置子文件夹中应生成*_linkInfo.xml 文件。 能否将其附加到此线程? 您可能必须使用*。txt 扩展名重命名该文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是您拥有的。

    此致

    MMe2e.ti.com/.../rfPacketRx_5F00_linkInfo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此致

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我在 xml 文件中没有看到任何看起来错误的内容。 是否可以获取整个工程文件夹(我假设为“wmbus")“)? 如果您愿意、可以通过私人 E2E 消息发送。