This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EMK-868-915:更换射频模块时出现的问题 — 无法与主板建立通信

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1120-90, CC1120, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1551504/cc1120emk-868-915-issue-with-replacing-rf-module-communication-not-established-with-main-board

部件号:CC1120EMK-868-915
主题中讨论的其他器件:CC1190、CC1120、BOOSTXL-CC1120-90

工具/软件:

大家好:

我们的组织以前曾将定制射频模块的开发外包给供应商、用于在地磅系统中的控制器和传感器之间建立无线通信。 该模块旨在以无线方式传输重量数据、然后将其转换为 RS485 和 RS232 格式。

遗憾的是、原始供应商不再支持或供应无线网卡。 无线系统包括主 MCU 板和通过 SPI 连接的射频模块

为了继续运营、我们购买了中国制造的射频模块、该模块使用的芯片与原始模块相同。 但是、将这个新模块与现有的主板集成后、无法建立无线通信。

以下是旧的工作射频板和新的工作射频板之间的主要差异。

“错过了两个最佳铁氧体和一个连接到 32MHz TCXO 振荡器的齐纳二极管。

  1. 专用的 HGM 引脚  –连接到旧电路板上的 3.3V。

  2. 专用 TXCO  –还连接到旧电路板上的 3.3V。

此外、中国射频模块供应商提到了 A  发出复位之前需要 5ms 的延迟 。 据我所知、我们当前的固件没有实施此延迟(如果我错了,请纠正我,我对嵌入式系统比较陌生)。

遗憾的是、我们的组织没有任何内部固件开发人员、因此进行固件级更改并不容易。

我的主要问题:

鉴于上述差异、这个新射频板是否可以与我们现有的主板配合使用?
我附上了旧射频板和新射频板的图像以供参考。

对于我们应检查或修改内容(硬件或固件)的任何帮助或建议、我们深表感谢。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该模块包含 CC1120 和 CC1190、但 您要连接的中国制造的射频模块上的芯片是什么?  

    您提到 CC1120 CC1190 可以连接到以前的 中国制造的射频模块、但不能连接到新模块。  以前的 中国制造的 RF 模块和新的 RF 模块之间的固件是否完全相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H!!

    两种电路板使用相同的芯片并在相同固件上运行、但一些硬件差异包括:

    1. B 板(中国)具有  外部齐纳二极管   两个铁氧体磁珠  不存在于电路板 A 中

    2. 董事会 B(中国) 包括  专用的 HGM 和 TCXO 控制引脚  切换的应用。

    3. 在我们的设计(电路板 A)中没有这样的专用引脚:TCXO 控制和 HGM 完全在硬件中处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. B 板(中国)具有  外部齐纳二极管  和  两个铁氧体磁珠  A 电路板中不存在该内容。 — 抱歉,您的陈述有误  齐纳二极管   两个铁氧体磁珠仅存在于电路板 A 中、这是我们的电路板、从陶瓷电路板上缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前还不清楚   您尝试连接的中国制造的射频模块上的芯片是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国射频主板有 CC1120 和 CC1190。

    查找产品链接://www.coralradio.com/CC1120/N516AS.html 该产品是使用 BOOSTXL-CC1120-90 评估板设计文件进行设计的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 TX 端和 Rx 端都有 CC1120 CC1190 呢?

    有任何疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送未调制的 Tx 载波。 频谱分析仪上的输出功率是否正确?

    铁氧体磁珠通常在电力线上串联。 如果这些缺失,您是否有电源到芯片?

    VDDS 侧的外部齐纳二极管是否仅用作保护或用于调节 VDDS 电源电压?