This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:不同批次之间的结果不一致

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1491710/cc1312psip-inconsistent-results-between-different-batches

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:test2.

工具/软件:

您好、

在测试过程中、我们发现 TX 电流因批次而异、这导致了量产过程中的自动测试出现问题。
这些变化是否被视为正常? 我问这个问题是因为它们之间的差异对我来说非常重要。

我们还遇到了 RX 电流的另一个问题。 在测试过程中、我们发现三个组件围绕 25mA 绘制、是预期值(约 12mA) 的)的两倍。 更换这些组件后、电流恢复正常、一切正常工作。

您可以看到下面的结果。 我还附上了一个 PDF 文件、其中包含直方图以供参考。

915MHz SIP 上的激光标记
  最小值 最大值 一般般 直方图 数据
TEST1 45.2. 50.1 47.4. V. 2024 年 12 月 17 日 3CW1667
测试 2. 47.4. 50.2 47.4. V. 23.01.2025 4AW2427
测试 3. 46.7. 63.9. 60.7 V. 10.02.2025 4BW2137
868MHz  
  最小值 最大值 一般般 直方图 数据
TEST1 X X X X X  
测试 2. 38.0 43.9. 40.1 V. 23.01.2025 4AW2427
测试 3. 45.3. 50.9 47.4. V. 11.02.2025 4BW2137
Rx 电流 正常 12.5mA 失败/测试 失败[%]
失败   25mA 5/1200 0.42

e2e.ti.com/.../E2E-to-TI-Tx-Rx-Current-Results.pdf

谢谢、

Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamai、

    测量 Tx 电流时、您是否还测量输出功率? 如果您这样做了、您还能分享这些信息吗?

    使用了什么输出功率设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请还找到 Tx 功率的结果。

    您可以看到、对于 915MHz、输出功率几乎相同
    对于 868MHz、对于更高的电流、我们会收到更低的输出 Tx 功率  

    BR

    Shamai Yossi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    Tx 功率结果未附加到您的开机自检。 能否再次上传?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../E2E-to-TI-Tx-Rx-Current-ResultsV02.pdf

    尊敬的 Diego:

    请查找随附的文件及其他信息。

    对延迟的回复表示歉意。

    我在度假。

    BR

    Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    TX 输出功率看起来很 低。 使用的输出功率设置是什么? 您的测量是进行的还是辐射测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的输出功率来自我们的生产线、包括所有 ATE 损耗、我们不插入校正因数、这就是您看到功率较低的原因。

    但在所有情况下、Tx 命令都是相同的。

    可以看到、输出功率几乎相同。 但电流没有流动。

    BR

    Shamai Yossi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我懂了。 什么是输出功率设置和电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Rx 电流测试中的 5 个故障器件、这可能是由于天线引脚未正确焊接或天线不匹配。

    您是否尝试过对电路板进行回流焊和重新测试?

    使用哪种类型的天线? 是否可以添加 50 欧姆负载而不是天线并再次测试 Rx 电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    关于 Rx 问题、他们仅更换了 SIP、并且由于此返修而修复了问题。

    请注意、在进行更换之前、我们使用 X 射线进行了检查、并看到所有焊盘焊接都很完美。

    BR

    Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    所有 915MHz 测试均在输出功率 为+18dBm 的情况下完成。

    所有 868MHz  测试均在输出功率 为 +16dBm 的情况下完成。

    BR

    Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    您是否测试了工作电流和待机电流消耗? 我们想知道、在存在 Rx 电流消耗问题的器件上、您只会在 Rx 下、或者在工作模式或待机模式下看到更高的电流消耗。

    在这 4 台设备上、如果在 Sub-1GHz 端口而非高功率 PA 上传输、您会看到较低的输出功率还是输出功率看起来正常?

    我们还联系了生产团队以获取更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我们得到了生产团队的回应。 在我们的生产测试中、5 个器件不会通过 Rx 电流测试 、因为电流会超出测试限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的意见。

    组装 SIP 单元后、我们测量了 25mA 的电流。 重新设计并更换新的 SIP 装置后、电流消耗恢复到预期水平。

    关于您对有问题的装置在不同模式下的电流的问题、我目前只有一个装置。 Tx 模式下的电流消耗为 39.7mA、符合预期。

    您是否有关于不同批次之间 Tx 电流不一致的任何更新?

    BR

    Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    感谢您的答复。

    此器件是否在 20dBm 端口上进行了测试? 如果是、您能否在 Sub-1GHz 端口上测试 Tx? 我想理解的是、RF_N 和/或 RF_P 中是否存在某种损坏、导致过多的 Rx 电流消耗。

    关于 Tx 电流、尽管 第 3 次测试中的器件的 Tx 电流消耗高于第 1 次和第 2 次测试、但电流消耗处于生产测试限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我不确定如何检查+20dBm 上的 Rx 电流、包括 SPDT。
    以任何方式更换有问题的 SIP 设备。 我现在无法检查这个问题。

    关于与 Tx 电流不一致的问题、我们本周在 915MHz 上使用 SIP 测试了另一款产品。

    在我们的第一次测试中、平均电流为 38.7mA。 在第二项测试中、我们测试了大约 80 块 34mA、平均电流为 PCB。

    您还可以在随附的表中看到最小值和最大值之间的差异。

    请注意、此处的输出功率命令为+14dBm

     

    最小值

    最大值

    一般般

    直方图

    数据

    TEST1

    37.1.

    40.0

    38.7.

    X

    金色

    测试 2.

    31.9

    36.1.

    24.0

    X

    10.06.2025

    谢谢、

    Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    测试 1 和测试 2 中使用的单元是否相同、或者它们是否具有不同的单元?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    这些都是不同的单位。
    我想再和大家分享一次、我们看到不同批次导致的不同 Tx 电流结果。

    BR

    Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我懂了。 这些器件的最小值和最大值也处于+14dBm 的生产测试限值范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我有几个问题:

    1. 对于 868MHz 和 915MHz 频带、您能否分享生产线上+20dBm、+14dBm 和+10dBm 的 Tx 电流限制?

    2. 对于我们测量的双 Rx 电流、您是否有任何更新?

    3. SIP 是否始终在直流/直流模式下运行?

      BR
      Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    在夏季,我们的资源更加有限 — 我正在与我的经理和其他内部人员核实,以了解我们可以提供哪些信息。

    我有更多的信息后会回复。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    希望您做得好。

    您有任何更新吗?
    另外、您能帮助回答以下两个问题吗?

    1. 对于我们测量的双 Rx 电流、您是否有任何更新?
    2. SIP 是否始终在直流/直流模式下运行?

    谢谢、

    Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查过天线接头? 在我看来、这更可能是硬件连接问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    这不是天线—我们已经检查了。 不一致似乎与 SIP 批次相关联。 我们还尝试了更换外围组件、但这没有任何效果。

    顺便说一下、我注意到您没有回答我之前提出的两个问题、您能看一下吗?

    谢谢、

    Shamai Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我是 OOO 所以赶上了这个。

    1.

    关于  SIP 是否始终在直流/直流模式下运行?: 请参阅: CC1312PSIP:CC1312PSIP 

    除非配置为不这样做、否则它将在 DC/DC 模式下运行 — 可以将其关闭。

    2.

    对于我们测量的双 Rx 电流、您是否有任何更新?

    如 Diego 所述、测得的 Rx 电流消耗并没有通过我们的生产筛选((DC/DC 开启或关闭)。 我已经联系了制作团队以进一步对此进行评论。

    我可能遗漏了一些内容、但我看不到您观察到的 Rx 电流消耗增加的器件的符号。 此参数是否与您测量增加的 Tx 电流消耗的单位相同?

    3.

    您是否观察到后续批次中的电流消耗增加、或者是否仅在您之前测量的批次中看到了这种情况(您在初始帖子中分享的符号)?

    4.

    +14 dBm 的输出功率可以使用+20 HPA 输出或常规射频端口(重叠)进行设置。 这可以使用 SmartRF Studio 7 或在 CCS 中设置(通过启用/禁用+20dBm HPA — 有一个可选选项)。

    Diego 询问的原因是确定是针对两个射频输出(常规输出和+20dBm HPA)还是仅针对+20dBm HPA 看到 Tx 电流消耗趋势。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    另一个问题:测得的 Rx 灵敏度在测得的 Rx 电流消耗增加的器件上是多少?

    此致、

    Zack