This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:VDD_PA1 未连接

Guru**** 2644725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1553089/cc1190-vdd_pa1-not-connected

部件号:CC1190
主题: CC1200 中讨论的其他部件

工具/软件:

我在现场有一些在 VDD_PA1 上没有连接的 CC1190。 该申请 仅在 CC1200/CC1190 上收到。
从引脚名称可以看出 VDD_PA1 上的电源是可选的。 但我想知道这是否会导致问题。
在我们的实验室中、系统似乎运行正常、但某些现场位置在接收消息时遇到问题、

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过额外审查后、我的要求不准确/无效。 请忽略或删除它