请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7工具/软件:
您好、
当从分销商收到 CC1352P7 MCU 时、如何对其进行配置? ROM 引导加载程序是否处于活动状态?
谢谢、
Pascal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅以下内容:
(+) CC1352P:引导加载程序设置 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛
(+) 使用 ROM 引导加载程序通过 UART/SPI 对新的 CC2640 器件进行编程 — Bluetooth 论坛 — Bluetooth︎ — TI E2E 支持论坛
Siri