This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:将 gcc 与 tiwisunfan 堆栈配合使用

Guru**** 2644725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1547896/cc1354p10-using-gcc-with-tiwisunfan-stack

部件号:CC1354P10


工具/软件:

您好、

 我正在尝试将现有的基于 gcc 的工程移植到 tiwisunfan 堆栈。 如果可以的话,我希望住在 gcc 酒店。 我的问题是 Marco Nelson 题为“CC1354P10:使用带 gcc 的 Wi-SUN FAN “的问题的后续问题:

1.是否支持将 CC1354P10 与 gcc 一起使用?

2.是否支持将 CC1354P10 与带 gcc 的 tiwisunfan 堆栈一起使用?

提前感谢、

Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    1.是的、有一些用于 CC1354P10 的 GCC 驱动程序示例、请查看 此处

    2.我们目前不提供用于 Wi-SUN 的 GCC 项目,但我将仔细检查 是否可以启用它。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

     切换到 tiarmclang、就像广告所说的那样。

    此致、

    Alon