This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:堆栈空间视图不起作用&&#39

Guru**** 2644675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1550913/cc1312r-stack-space-view-doesn-t-work

器件型号:CC1312R


工具/软件:

REF  CC1312R:在 syscfg 中启用任何负载监控会将构建 作为基准

运行工程并打开 ROV 将得到此结果

我可以看到为什么 CPU 负载和堆图无法正常工作、但栈空间图似乎没有任何问题、那么为什么它没有更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们将检查 TI-RTOS7 是否支持这一点。 我会尽快回复您。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉耽误你的时间。 TI-RTOS7 的 ROV 中不支持这些图形。 相反、您可以从表视图中查看负载。

    此致、

    Daniel