This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:重命名会破坏 CCS20 中的项目

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1553129/cc1312r-renaming-corrupts-project-in-ccs20

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1352P

工具/软件:

您好、

我正在探索新的 SDK v8.31、并注意到 CCS20 中可能存在一个错误。 如果我重命名从 SDK 文件夹新导入的工程、所有引用的文件都会丢失。 请查看下面的屏幕截图。 这似乎只影响 CC1312R、而不影响 CC1352P。 但我没有测试其他 MCU。 这似乎也仅发生在 CCS20 中、但在基于 Eclipse 的 CCS12.8 中不会发生。

请进行调查并确认。

谢谢、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用 发行说明 (CCS-12.8.0) 中列出的 CCS 版本、然后重试: SimpleLinkTm CC13xx CC26xx SDK 8.31.00.11 发行说明

    “使用下面未列出的 IDE 或工具链版本可能会导致此 SDK 版本的兼容性问题。“

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经做了我的帖子中提到的。 只是想你们正在逐步淘汰 CCS12.8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会测试它,并提交一个错误报告,如果我可以重现它。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望你们能尽快解决这个问题。 在这一点上 CCS12.8 得到了我的神经一段时间。 当我尝试在 CCS12.8 中使用 Resource Explorer 时、它会挂起、每 10 次中有 9 次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问一个同事测试这个,他不能报告你正在寻找的问题。

    请详细说明您正在执行的步骤。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚再次尝试,我想我重命名了项目,而一些东西仍在进行,判断由笔记本电脑的风扇噪音. 如果我等到风扇噪音消失、然后重命名该工程、一切似乎都正常。