This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:曼彻斯特编码:315MHz、4kBaud

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1553334/cc1101-manchester-encoding-315-mhz-4kbaud

部件号:CC1101


工具/软件:

您好:  

我需要有关 CC1101、315MHz 和 4kBaud   的帮助 — 信号正确输入,但在曼彻斯特解码后,信号完全反转。 我已经浏览了数据表、看看是否有相应的寄存器配置、但找不到任何信息。

以下是目标信号、以上是实际信号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1101 上、使用曼彻斯特时、1 编码为 10、0 编码为 01。 无法更改此值。

    BR

    Siri