This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:唯一器件型号?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1544498/cc1310-unique-part-number

器件型号:CC1310


工具/软件:

每个 CC1310 是否具有可通过编程方式访问的唯一永久器件型号、MAC 地址、序列号 或器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    您所指的是器件出厂配置 fcfg 中的芯片 ID。

    请看一下第 9.2.1.1 章。 地址: https://www.ti.com/lit/ug/swcu117i/swcu117i.pdf 。

    裸片 ID 和 MAC 地址是唯一的。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  该文档显示 “eFuse 行号 3 中的 DIE_ID_0 寄存器“。 ID 的 1、2 和 3 分别位于第 4 行、第 5 行和第 6 行。  

    DIE_ID_0、DIE_ID_1、DIE_ID_2 和 DIE_ID_3 之间的区别是什么?

    DOC 显示“默认值取决于 eFuse 值。“

     如果每个器件的 DIE_ID 不同、“默认值“意味着什么?

    链接文档中的 MAC 地址在哪里?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处正在讨论该后续问题:  关于 CC1310:CC13xx 芯片 ID 的结构和内容是什么? 

    此致、

    Zack