This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:如何将 CC1310 的传输功率设置为 20dBm?

Guru**** 2644675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1553907/launchxl-cc1310-how-to-set-the-transmission-power-of-cc1310-to--20dbm

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

// CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
//所有频段的专有模式无线电设置命令
RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropRadioDivSetup =

.commandNo = 0x3807、
.status = 0x0000、
.pNextOp = 0、//插入适用指针:(UINT8_t*)&xxx
.StartTime = 0x00000000、
.startTrigger.triggerType = 0x0、
.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
.startTrigger.triggerNo = 0x0、
.startTrigger.pastTrig = 0x0、
.condition.rule = 0x1、
.condition.nSkip = 0x0、
.modulation.modType = 0x1、
.modulation.deviation = 0x64、
.symbolRate.prescale = 0xF、
symbolRate.rateWord = 0x8000、
.symbolRate.decimMode = 0x0、
.rxBw = 0x24、
前导码 Conf.nPreamBytes = 0x4、
前导码 Conf.前导 码模式= 0x0、
.formatConf.nSwBits = 0x20、
.formatConf.bBitReversal = 0x0、
.formatConf.bMsbFirst = 0x1、
.formatConf.fecMode = 0x0、
.formatConf.whitenMode = 0x0、
.config.frontEndMode = 0x0、
config.biasMode = 0x1、
.config.analogCfgMode = 0x0、
config.bNoFsPowerUp = 0x0、
.txPower = 0x08C0、//–10dBm
.pRegOverride = pOverrides、// pOverrides pOverrides_868
.centerFreq = 0x01b1、
.intFreq = 0x8000、
.loDivider = 0x0A
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1310 上没有针对–20dBm 传输的表征设置 — 您需要按照中的步骤测试器件组装来自行查找  第 10 款 一半  

    SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项) https://www.ti.com/lit/swra640

    此致、

    Zack