This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如果选中了电源测试模式并选择了 FH 低延时广播模式、则 15.4 收集器示例项目无法构建

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1553647/cc1352p-15-4-collector-example-project-cannot-build-if-power-test-mode-is-checked-and-fh-low-latency-broadcast-mode-is-selected

器件型号:CC1352P


工具/软件:

您好、

15.4 收集器示例工程中似乎存在一个错误。 如果我选择 FH 低延迟广播模式并检查电源测试模式、则项目无法构建。 出现以下错误:

 undefined               first referenced             
  symbol                     in file                  
 ---------               ----------------             
 getDevice               ./application/collector/csf.o
 sendToggleAndUpdateUser ./application/collector/csf.o

现在我将注释掉这些代码行。 请查看是否可以重现并修复它。

谢谢、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以复制并提交请求单。

    Siri