This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P 评估板天线

Guru**** 2644675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1553645/cc1352p-cc1352p-evaluation-board-antenna

器件型号:CC1352P


工具/软件:

尊敬的团队:

这是 这个问题的延续,我刚才在这里提出了这个问题。

在这个项目中、正如我在上一个问题中所描述的、我们将把传感器连接到其中一个 TI CC1352P、并且从这个数据将传输到另一个 TI CC1352P、其连接方式几乎为 1km。第二个 CC1352P 连接到 PC

qustion-1

因此、为了展示概念验证、我需要购买两块 TI CC1352P 电路板。请确认。如果您有任何建议、请亲切知道、我的意思是、如果我们可以 使用 1 CC1352P 电路板展示概念优化。

问题 2.

下面是我选择的主板。您可以检查此主板是否正常。

https://at。rs-online.com/web/p/entwicklungstools-microcontroller/2355155

如果您有任何建议、请告诉我。

问题 3

请问我是否需要为该主板购买任何单独的天线或者它包含集成天线。

如果我需要购买外部天线、您可以建议零件号

问题 3

可能会提供一些使用 Sub-GHz 通信的示例或参考设计。

我是一名硬件专家、我的固件工程师也没有射频方面的经验

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    如果您有一组新问题,请将其发布在一个位置,而不是继续处理原始问题并创建新问题 — 我们更容易跟踪。

    1. 需要两个板、否则没有东西接收发送的信号。 是否有目标工作频段? 不同的 LaunchPad 型号根据目标频带安装了不同的 BOM。
      1. LAUNCHXL-CC1352P-1 安装了用于低于 1GHz 射频路径(以及 915MHz 使用集成的+20dBm PA 的 868/BOM TX) 的)的 915MHz 运行的 BOM。
      2. LAUNCHXL-CC1352P-4  安装了用于 低于 1GHz 射频路径的 433MHz 操作的 BOM。
    2. 该板包含集成的 PCB 天线、因此无需额外购买天线。
    3. 请您详细说明您的需求、以便我们为您指明正确的方向? LaunchPad/参考设计、客户应将其用作设计中射频部分的参考。 实际上、 LAUNCHXL-CC1352P-1  是 (射频)参考设计。 此处提供了 LAUNCHXL-CC1352P-1 的设计文件。  LAUNCHXL-CC1352P1 (SWRC349):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc349

    其他 CC1352P 设计文件以及有关这些 LaunchPad 的更多信息可在此处找到: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P

    此致、

    Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    非常感谢。

    我会把我所有的忏悔问题张贴在这里。

    我们尚未选择目标频率。

    我们的传感器节点最大距离将为 1km。

    在这种情况下,我相信 433Mhz 会更好。 请分享您对此的想法。

    在这个频率 (433 MHz) 下、在 1 公里的距离内实现可靠通信的数据传输速率是多少?

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用我们的射频范围估算器来实现此目的:

    对于 433MHz 操作、您将需要  LAUNCHXL-CC1352P-4

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的意见。我将与团队讨论并选择工作频率。

    我有 2 个问题。

    Qusion-1:

    868/PA:非常适合欧洲 (868MHz) 和美洲 (915MHz)、其+20 dBm 915MHz 在低数据速率(例如 2.5 kbps)下支持高达 5 km 的视线范围。

    我们位于欧洲,所以我相信需要使用 868 MHz。由于 Inbulit PA 在那里,我也可以获得良好的距离。我的最大距离是 1 公里。

    电路板是固定的。  Slight smileμ s

    CC1352P-1。 PA 是内置的。我可能知道 P/N 是 LAUNCHXL-CC1352P-1 或 LAUNCHXL-CC1352P1  

    您还有此电路板的任何用户手册?

    对于高功率 Sub-1GHz 路径 (868/SMA 处为+20dBm)、该电路板使用一个外部 915MHz 连接器(非内置天线)、因此我们可以连接一个外部天线以获得更好的增益。 请纠正我如果是错的?我 您可以为此推荐一些天线。

    据我所知、  该电路板具有用于低功耗 Sub-1GHz 和 2.4GHz 路径的内置 PCB 天线、近似增益为 0dBi。

    如果我错了、请分享您的想法/纠正我的错误

    问题 2:

    我将 此气体传感器连接 到 TI CC1352P 微控制器的 ADC。 气体传感器的数据表未提及任何有关接口的信息。

    是否可以通过 RC 低通滤波器 (ADC<100Hz) 将该气体传感器的输出连接到此 fc?

    问题 3:

    我知道我可以将 TI CC1352P 与连接   Rosenbauer 连接命令。

    https://www.rosenbauer.com/en/at/rosenbauer-world/products/software/operations-management/rds-connected-command

    问题 4:

    是否可以在低于 1GHz 的通信中实现 OTA。

    此致

    Hari