This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:433MHz 模块

Guru**** 2644725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1555020/cc1310-433mhz-module

器件型号:CC1310


工具/软件:

您好、
哪些合作伙伴模块提供 433MHz?
客户还在搜索 315MHz? 或者它可以在同一模块上运行、因为范围不重要?  

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    可以在此处找到我们的第三方模块列表:  

    第三方无线模块搜索工具:  https://www.ti.com/tool/3P-WIRELESS-MODULES 

    433MHz 模块 在性能降低的 315MHz 下运行、但我们尚未对其进行测试(如预期的那样,我们通常建议针对 351MHz 运行使用单独的 BOM)。  

    此致、

    Zack