This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:在哪里可以找到有关新功能跳频低延迟广播模式的更多信息?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1552768/cc1312r-where-can-i-find-more-information-on-new-feature-frequency-hopping-low-latency-broadcast-mode

器件型号:CC1312R
第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

您好、

SDK v8.31 的更改日志提到了一个看起来非常有趣的新功能:

Achieve low latency and low power consumption while frequency hopping with the new Low Latency Frequency Hopping Broadcast mode in TI 15.4-Stack

我的问题是、在哪里可以找到有关此新功能的更多信息? 功耗基准? 实际延迟是多少? 向后兼容? 我们在这里看到的文档并没有太多内容。

请告知、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、志勇:

    目前、用户指南是我们拥有的唯一文档。 对于功耗和延迟、您需要进行自己的测量。

    关于向后兼容性:此模式与其他 TI 15.4-Stack 模式不兼容。 网络中的所有设备应运行相同的模式。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的快速答复。

    一个后续问题:是否有计划将  FH_LOW_LATENCY_BROADCAST 模式移植回以支持 CC1310? 我知道 CC1310 是一款非常旧的 MCU、但我们设法使其与 CC1312/52 在与 SDK v8.30 相同的网络中实现了信标/非信标/FH 模式互操作。 在进入新的 FH_LOW_LATENT_BROADCAST 模式时、我们可以重新使用这些 CC1310 无线电。

    此致、

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、志勇:

    我不知道有没有计划在 CC1310 上添加此模式。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的答复。 我已经单独提出了另一个问题、关于启用广播的 FH 和 FH-LLB 模式之间的比较。 您能否或邀请您的一些同事提供一些观点/

    此致、

    ZL