This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Wi-SUN:是否可以在运行时配置 TX 功率?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1543811/cc1312r7-wi-sun-is-it-possible-to-configure-tx-power-during-runtime

器件型号:CC1312R7
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想知道是否可以在运行时配置 phyTxPower、或者是否需要在启动 Wi-SUN 网络之前设置所需的值。

如果我需要在启动 Wi-SUN 网络之前对其进行配置、应该在哪里进行配置?

谢谢你。

此致、
Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    建议的过程是在启动 Wi-SUN 堆栈之前通过更改无线电配置中的 TX 功率参数来设置 txPower。 您可以从 SysConfig 跟踪 TX 功率参数在代码中填充的位置 (radio_config.c;wisunfan_config.h)。

    此外、您可以使用直接无线电命令随时直接访问无线电内核: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-core/commands.html#immediate-and-direct-commands 

    您可以评估使用它们来动态更改 TX 功率是否足够。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    感谢您发送编修。

    1.在 application.c 文件中、我看到 cfg_props.phyTxPower = config_mesmit_power、因此我是否可以在调用 mesh_error_t nanostack_wisunInterface_configure (void) 之前修改该值?

    2.使用直接无线电命令,我可以在运行时配置 Tx 功率,然后? 参数 txPowerCommand.txPower 是十六进制格式的值(以 dBm 为单位)? 例如、如果我要设置+20dBm、我应该发送 txPowerCommand.txPower=14、还是另一种转换?

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    TX 功率值比这要复杂一些。 我建议使用 SysConfig 生成器件所需的 TX 功率值。 例如、13dBm 对应于 0xB224。

    我还不确定在运行时更新此值是否可行、或者 TI Wi-SUN 堆栈是否会覆盖 Tx 输出功率。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    好的、我认为最好先使用 Wi-SUN 堆栈配置 TX 功率。 您能否在调用 mesh_error_t nanostack_wisunInterface_configure (void) 之前确认是否应执行此修改?

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我以前会这样做。

    谢谢、

    Marie H