This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:设置 ccfg_FORCE_vddr_hh 的值

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1555221/lp-cc1352p7-set-value-of-ccfg_force_vddr_hh

器件型号:LP-CC1352P7
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我试图在 LP-1352P74 中启用 10dBm、但从 Smart RF 导出代码时会出现脚注、此脚注指出、为了启用 CCFG、我必须在 ccfg.c 中设置 10db_force_VDDR_HH=0 的值、但我没有找到此文件、您能帮助我、我正在使用 CCS 开发应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raul:

    此设置在 CCS 中、在工程的 SysConfig (.syscfg) 文件中启用:



    此致、

    Arthur