This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:支持 CC1312R1 和 CC1310F128?

Guru**** 2644675 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-CC1310, CC1310, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1556492/lp-xds110-support-cc1312r1-and-cc1310f128

部件号:LP-XDS110
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1310

工具/软件:

您好:

我有一个简单的问题 — 我是否可以使用 LP-XDS110 在电路板上对 CC1312R1 和 CC1310F128 进行编程(当然使用适当的电缆)。 我在 支持的组件中没有找到这些 MCU我可以通过 CLI 使用 UniFlash 或闪存编程器 2 来实现这一点吗?

还有一个子问题 — 我是否可以使用 LAUNCHXL-CC1310 上的 XDS110 在电路板上对 CC1312 进行编程 、反之亦然、是否可以使用 LAUNCHXL-CC1312R1 上的 XDS110 (当然是使用适当的电缆)对电路板上的 CC1310 进行编程换句话说、这些 LAUNCHXL上 的 XDSs 是否相同?

它们都可以通过 CLI 使用吗?

非常感谢您的回答、此致

Frantisek Lysy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frantisek:

    这在我们的网站上似乎是一个错误、因为 CC1310 确实受到支持。 我会修复它。 我在 CC1310 上尝试了 LP-XDS110 以确保一切正常。

    从从 CC1310 Launchpad 对 CC1312 进行编程开始(反之亦然)、这确实是可能的。 许多客户使用这种方法、就像 E2E 上看到的那样

    但是、我不建议您使用 SmartRF Flash Programmer 2、因为它不再更新。

    您应使用 UNIFLASH、它也附带 CLI 实用程序、以及导出生产编程包的方法。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应和帮助。  Thumbsupμ s