This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何设置发送采样率

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1555919/cc1352p7-how-to-set-transmitting-sample-rate

器件型号:CC1352P7


工具/软件:

我们使用 CC1352P7 来发送符号速率约为 48000sps 的用户数据、我们需要了解以下内容:

如何获得发送 符号速率? 如何设置它、例如、它是符号速率的 6 倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CC1352P7 传输 GFSK 信号时、当前采样率是多少、符号速率是多少次、是否有人回答这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    您的目标频段是 2.4GHz 还是 Sub-1GHz? 它可能是固定的、具体取决于所使用的 PHY。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arthur

     频段 为 2.4GHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arthur

    我们使用的 SDK 是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01。

    此致、