This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:内部 10kHz 时钟不稳定或无法正常工作第 2 部分

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1556217/cc430f5137-unstable-or-non-working-internal-10khz-clock-part-2

部件号:CC430F5137


工具/软件:

您好、很抱歉稍后回复。

我们找到了原因、这与内部对周围温度的敏感性有关。

这意味着、如果周围温度高于 28 摄氏度或 MCU 已上电几分钟>5 分钟、则内部 10kHz 工作。 但是、如果只是冷启动(<25 度)、内部 10kHz 将不起作用。

这仅与一个唯一批次有关、无需进一步检查。

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    好的、如果此问题再次发生、请告诉我们您是否需要帮助。