This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:空闲信道评估

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1554708/cc1101-q1-clear-channel-assessment

器件型号:CC1101-Q1
主题:CC1101 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我与 CCA 状态检查有一些混淆。 如果 CCA 状态值为 1 该怎么办?pktstatus 寄存器中的 CCA 状态值为 0 该怎么办。 以上的含义是什么。 1 表示通道清零或不清零?

谢谢。此致

Sreejith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    对于 CC1101、如果 CCA = 1、则该通道被视为清零。 如果 CC1101 满足要求、则其值将设置为 1。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    感谢您的确认。 除数据表之外、是否有任何代表本节的文档?

    谢谢。此致  

    Sreejith