This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:Smart RF Studio 6 版本安装问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1552845/cc1020-smart-rf-studio-6-version-installation-issue

部件号:CC1020


工具/软件:

您好、

我在尝试安装 SmartRF Studio 6 以配置 CC1020 收发器芯片组时遇到问题。 安装后、我遇到一个错误弹出窗口。 我附上了一张图像供您参考。

我尝试在 Windows 11 Pro 系统上安装。 您能否帮助解决此问题?

谢谢你。

谢谢、

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    问题在于这些旧的评估板使用并行端口作为接口、并且不再支持驱动程序 (tvicport.sys)。

    有关更多详细信息、请参阅这些较旧的 E2E 案例: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1371122/cc1020-smartrf-studio-installation-problems-for-cc1020-transceivers?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc1020#

    此致、

    Øyvind μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1020 射频收发器是否有任何替代器件? 如果替换产品具有相同的尺寸和引脚兼容性、并且还支持 SmartRF Studio 的最新版本、会非常有用。 如果有任何此类器件可用、请建议使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    这取决于您要使用的无线电协议。 您是否需要与旧产品兼容、或者这是一个全新的开发项目?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与旧产品 (CC1020) 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    无线电 PHY 的目标频率是什么? 您是否使用任何特殊功能? 您是否还有其他想要分享的详细信息?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最初使用 CC1020 射频收发器构建了多块电路板。 不过、我们目前面临着一个灵敏度问题。 根据数据表、预期灵敏度约为  –112dBm  一方  25kHz 信道间隔  和 A  4.8kbps 波特率 但在我们的测试中、我们只能实现这一目标  –98dBm

    为了解决此问题、我们尝试使用配置 CC1020  SmartRF Studio 6. 、但遇到了驱动程序问题、妨碍了正确的设置。 我们正在寻找其他方法来验证 CC1020 的灵敏度性能。 此外、如果有  替代件  就与 CC1020 相匹配  封装尺寸和引脚兼容性 、还支持  SmartRF Studio 的最新版本 、请提出建议。  以下是发送器和接收器的规格。

    Sl 编号

    说明

    必需

    1.        

    工作频率

    UHF 频段 (402 –470MHz)

    2.        

    总工作带宽

    125kHz

    3.        

    频率可调性

    12.5KHz 阶跃

    4.        

    调制的组合

    GFSK

    5.        

    功率输出电平

    一个输出端口

    最大功率:37dBm +/- 1dB

    6.        

    Tx 偏差

    +/- 2.475kHz

    7.        

    谐波

    二次谐波:–50dBc

    三次谐波:–50dBc

    8.        

    相邻通道功率 (GFSK)

    –46dBc @12.5kHz 间距

    9.        

    占用带宽

    7.5kHz

    10.    

    数据速率

    使用 NRZ 时为 4.8kbps

    使用 UART 时为 4.8kbps

    11.    

    伪波

    –30dBm

    12.    

    射频输出连接器

    SMA (F)

    接收器:

    Sl 编号

    说明

    必需

    1.        

    灵敏度

    –114dBm @12.5kHz 间距

    2.        

    饱和电平

    +10dBm

    3.        

    动态范围

    80dB

    4.        

    噪声系数、级联

    3dB

    5.        

    IF 频率

    307.2kHz

    6.        

    选择性

    41dB

    7.        

    共信道抑制

    –11dB

    8.        

    相邻信道抑制

    37dB

    9.        

    图像信道抑制

    49dB

    10.    

    杂散抑制

    40dB

    11.    

    阻塞/脱敏

    +/- 1MHz: 50dB

    +/- 2MHz: 64dB

    +/- 5MHz: 64dB

    +/- 10MHz:75 dB

    12.    

    位同步偏移

    8000ppm

    13.    

    数据延迟

    NRZ 模式:4 波特

    曼彻斯特模式:8 波特

    遇到的弹出窗口:

    谢谢、

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在等待您的宝贵回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    我曾尝试在此处找到一种权变措施、但遗憾的是、最近没有一款与 CC1020 引脚对引脚兼容的器件。

    如果 n ü Øyvind 链接的信息无法解决此问题、除了迁移到较新的器件之外、我们不建议执行其他操作来使其与 SmartRF Studio 进行通信。

    TX 性能是否符合预期?

    是否使用任何外部 LNA/FEM 或 CC1020 单机?

    此致、

    Zack