This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101 — 在 2025 年、TPMS 接收器仍然是一个不错的选择?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120, CC1101, CC113L, CC110L, CC115L, CC1201, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1559407/cc1101-cc1101---still-a-good-choice-for-a-tpms-receiver-in-2025

部件号:CC1101
主题中讨论的其他部件: CC113LCC110LCC115L、CC1125、CC1120、 CC1201CC1200

工具/软件:

您好、Im 正在为 TPMS(轮胎压力监测)应用程序寻找最新的 433MHz 接收器。  IVE 以前使用过 CC1101、但似乎这部分很旧。  我看到它至少可以追溯到 2007 年。  所以我想知道是否有一个更最新的选项?  灵敏度可能是一个问题、尤其是在大型拖车上、我们以前遇到过一些困难、因此、任何提高灵敏度都会有所帮助。  现在有更好的选择吗? TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这取决于您的要求。 您是否希望设计一个能够 与旧数据包格式通信的系统、或者是否从头开始设计系统?

    可以考虑的当前可用收发器(在编写本文档时)包括:

    • CC1101 及其低成本版本 (CC110L、CC113L/CC115L)。
    • CC1120/CC1125(CC1125 适用于窄带应用)
    • CC1200/CC1201

    要接收内置数据包处理功能无法处理的数据包、需要考虑的调制方案很重要、因为可能需要“异步模式“/"透明“透明串行模式“(根据设备的不同,它被称为两种模式之一)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们仅设计 TPMS “系统“的接收部分、我们希望与各种传感器兼容。  我怀疑这些 TPMS 传感器的使用寿命是 20 年、因此我认为它们的设计将是合理的最新版本。  我看一下您列出的其他选项。  感谢您的建议。