This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7 在 GFSK 调制下是否支持内部的 NRZ 变换?

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1560800/cc1352p7-does-cc1352p7-support-nrz-transform-inside-in-gfsk-modulation

器件型号:CC1352P7


工具/软件:

我们使用 专有对讲机发送约 6000 位数据。  频段为 2.4GHz、 我们使用的 SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_8_30_01_01、CCS 版本:20.2.0.12_1.8.0、使用 CMD_PROP_TX_ADV 命令、GFSK 调制、未编码二进制调制。

我想知道数据在从内核 CPU 传输到无线电 CPU 之前是否转换为 NRZ 代码。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 从内核 CPU 发送到无线电 CPU 的 uint8_t 类型的数据、无线电 CPU 是将其映射为 1 个符号还是 8 个符号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好黄凯思,

    我希望您做得好。 我在内部查看、似乎找不到使用 NRZ 的对讲机的任何参考。  

    对讲机本身充当一种“黑盒“、我们将预定义命令传递给(因为对讲机是模拟的)、在这里、我建议遵循 RFCC26X2.h 文件中的指南、因为它说明了如何与对讲机交互的过程。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、 Alex F