This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:支持专有 433MHz 频段

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1354P10, CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1559657/cc1354p10-support-for-proprietary-433-mhz-band

部件号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: CC1352P、CC1352P7、 SysConfig

工具/软件:

您好、

 CC1354P10 是否支持在 433MHz 频段上进行发送和接收?

谢谢、

Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我们当前没有 CC1354P10 的 433MHz 频段的任何表征设置。

    另外、您可以查看 CC1352P 或 CC1352P7、此处我们提供了 433MHz 频带的特征设置。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie!

    感谢您的答复。 这是否意味着 1354P10 不支持 433MHz 频段或没有官方性能数据? 如果后来有一块电路板 (LP-EM-CC1354P10-1)、我很乐意提供有关将其设置为该频段所需的 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA 命令的任何指导。

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地进行了传输、必须覆盖 SysConfig 生成的值、我使用了 SmartRF Studio 7 Setting 433MHz 生成的值、然后使用 rfCarrier 示例的 FS 命令和 tx_test 命令进行了验证、并使用 TinySA 进行了验证。 我对 868MHz 模式使用了以下覆盖:

    RF_cmdPropRadioDivSetup.centerFreq = 433;
    RF_cmdPropRadioDivSetup.txPower = 0x003F;
    RF_cmdPropRadioDivSetup.loDivider = 0xA;
    pOverrides[0]= TXSUB1_POWER_OVERRIDE (0x003F);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    是的、该设备完全能够在此频段上进行传输和接收、但由于我们没有特征化设置、因此在性能方面无法提供任何保证。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

     是否打算进行此表征?

    谢谢、

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    E2E 是一个公共论坛、因此我们无法解答路线图问题。

    谢谢、

    Marie H