This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:BOOSTXL-CC1125:智能射频 Studio7 中的连续 RX +透明串行

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1560599/cc1125-boostxl-cc1125-continuous-rx-transparent-serial-in-smart-rf-studio7

部件号:CC1125


工具/软件:

(在侧轨后返回此部分...)

Siri 在原来的问题中 说,

“CC1125 将在配置的任何 GDO 引脚上输出数据和时钟“

速度 透明 串行、没有时钟输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同步串行模式下、您有数据和时钟;在透明模式下、您只有数据。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果发送器使用透明模式、是否可以将接收器设置为 Sync — 并生成输出时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然没问题。 您可以单独对发送器和接收器进行编程。