Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310工具/软件:
在 CC1310 SDK v4.20.02.07 中的 SPI_Master 示例中、是否可以对 SPI0_CSn 引脚配置手动控制?
我在从模式下使用的是 SPI 器件、该器件需要将 SPI0_CSn 引脚置为有效、这与默认配置不兼容。
我应该如何给予 SPI0_CSn 手动控制并在应用中实现?
提前感谢您。