This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:支持 Wi-SUN 中的休眠节点 — 提供在需要传输前关闭无线电硬件 (RFCore) 而无需复位的选项。

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1560549/lp-em-cc1354p10-support-for-sleepy-nodes-in-wi-sun---option-to-turn-off-radio-hardware-rfcore-until-transmission-needed-without-reset

部件号:LP-EM-CC1354P10


工具/软件:

您好、

 我已经在 2 年前看过参考的问题、喜欢这个问题作者希望终端节点(路由器,而不是边界路由器)进入待机模式、以便在需要在无线电网络上传输之前尽可能降低功耗。 这将通过计时器来实现。

 是否对支持此类功能有任何更新? 我使用的是最新的 8.31.0.11 Simplelink cc13xx_cc26xx SDK。

提前感谢、

Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我们目前在 TI Wi-SUN 栈中不支持此功能。 (这是一种称为叶节点的 Wi-SUN FAN 1.1 功能。)

    但是、我看到有人将器件置于关闭状态。 缺点是当您从关机状态唤醒时、必须重新连接到网络、这会增加相当长的延迟。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

     感谢您的迅速回复。 让我后退一步、描述我的用例:我的公司正在部署一个由电池供电且需要节省能源的传感器。 它只需要在响应传输时进行接收。 由于已通过在多个国家/地区使用的堆栈认证、我们希望切换到 Wi-SUN。 当前解决方案只需几秒钟即可打开对讲机、直到消息完全传输。 连接 Wi-SUN 时、所需的时间要少得多。 但在我的测试中、附件需要 1-2 分钟。 我需要使加入网络的速度更快、并允许关闭收发器进入待机模式(关机效果更好)。

     您是否认为采用现有提供的 Wi-SUN 堆栈并实现快速重新连接(基于存储之前的 FH 表,路由表和我想象的密钥)是一种选择? 1.1 叶节点是否可以支持现有堆栈? 您能概述一下如何实现这一目标吗?

    提前感谢、

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    关于 Wi-SUN:我们在以下应用手册中收集了有关加入和重新加入时间的数据:

    https://www.ti.com/lit/swra826

    无法将当前的 TI Wi-SUN FAN 堆栈用于叶模式操作。

    为什么您特别选择 Wi-SUN? 如果您使用 TI 15.4-Stack(星形网络)、收集器会始终在侦听、因此您将获得非常低的上行通信延迟(我们支持休眠节点)。

    谢谢、
    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

     我将仅考虑使用 15.4-Stack。 选择 Wi-SUN 替换我们的 DIY MAC 而不是 TI-Prop 消息的原因是、看起来这样就无需再执行我们自己的重新传输逻辑(我刚才称为我们的 DIY MAC)。 并在全球范围内提供合规性。 看来 802.15.4 也能提供这一点。 感谢您的建议、

    Alon