This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125EM 可供购买吗?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125DK, BOOSTXL-CC1125, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1561538/cc1125-is-cc1125em-available-to-buy

部件号:CC1125


工具/软件:

具体而言 、CC1125EM-420-470-RD — 针对 450MHz 频带、但 890MHz 会。

 CC1125DK 似乎包括两个 (890MHz):

https://www.ti.com/tool/CC1125DK#tech-docs

但它们是否单独提供?

我不需要 TrxEB 基板或 MSP430 调试探针、这会使 DK 过载、因此不必要地昂贵。

我已经有  BOOSTXL-CC1125 板、但这有不必要的 PC 接口、无法断开连接、无法提供任何地方来监控 CC1125 电流等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不幸的是,不是在编写本报告时。 我将在内部提出此问题、但这不会在短期内为您提供解决方案。

    您可能需要采购第三方模块、但这并不能保证供应商完全遵循 TI 参考设计。

    将在中列出这些组件  第三方无线模块搜索工具:  https://www.ti.com/tool/3P-WIRELESS-MODULES 

    请接受我朋友的请求、因为我也可以建议一些非公开的选项。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zack。

    您可能需要获取第三方模块、但这不能保证供应商完全遵循 TI 参考设计

    他们中的许多不只是芯片加“裸机“-他们包括 MCU 等

    似乎我们已经在这里连接了!
    Andy。