This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:射频数据是 MSB 优先还是 LSB 优先?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1562582/cc1101-rf-data-is-msb-first-or-lsb-first

部件号:CC1101


工具/软件:

您好朋友:

接收射频数据时、是否应先接收 MSB 或 LSB? 可以设置这一点吗? 如果是、我可以在哪里设置它?

祝你一切顺利

Ted Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射频数据首先发送 MSB、这是不可配置的。

    BR

    Siri