This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:固件升级方法?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1561337/cc1310-firmware-upgrade-methods

器件型号:CC1310
主题: WMBUS 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我指定的 Focus 客户询问:

我们使用 CC1310 通过您提供给我们的堆叠力堆栈来实现 W-MBUS T1 模式。 是否有办法执行模块的固件升级? 如果不是... 是否有引脚对引脚兼容器件允许它?

有任何建议吗?

此致、Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    这是无线固件升级吗?

    堆栈强制 WMBUS 堆栈不支持 OAD。 在大多数情况下、CC1310 将连接到主机器件、我认为这应该是固件升级的载体。 (WMBUS 的数据速率非常低。)

    如果主机器件上有新的 FW 映像、我建议使用 ROM 引导加载程序来升级 CC1310。

    https://www.ti.com/lit/swra466

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的快速答复玛丽!  我已向客户询问更多详细信息、如果他们有问题、我会回复。

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:  

    客户询问:

    您知道我们是否能够以某种方式修改您和 Stackforce 提供的 FW、以便能够配置 T1 发送或接收?

    如果您愿意、我们可以将其离线。

    此致、  

    Blake