This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125 在 TCXO/2 谐波的倍数处的灵敏度

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1564788/cc1125-cc1125-sensitivity-at-the-multiples-of-tcxo-2-harmonics

部件号:CC1125


工具/软件:

我们开发了一款基于 CC1125、在 410–470MHz 频带内运行的定制电路板、包含具有 20dB 增益和 2.5dB 噪声系数的外部放大器。 在发送器测试期间、我们观察到 10MHz 和 20MHz 处的杂散发射与载波频率偏移。 此外、在 TCXO 频率一半(即 20MHz 倍数)的整数倍频率下、接收器灵敏度会下降。

根据 CC1125 数据表 (www.ti.com/.../cc1125.pdf) 中的注释 4.14、在特定的频率偏移处会观察到杂散发射和灵敏度下降。 您能否确认本应用手册是否与所选的 CC1125 基准频率有关、特别是外部振荡器 (XOSC) 或外部时钟输入? 此外、您能否提供有关在我们工作频段内振荡器频率一半(即 420MHz、<xmt-block1>440MHz</xmt-block> 和<xmt-block2> 460MHz</xmt-block>) 的440MHz 的倍数 460MHz倍数处)处的灵敏度下降数字的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在 CC1125 部分之后(在外部放大器之前)有一个未调制 Tx 载波的 Tx 频谱图?