This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:我们如何在编程厂启用'锁定调试接口&#39?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1563722/cc1312r-how-can-we-enable-the-lock-debug-interface-at-the-programming-house

器件型号:CC1312R
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

当外包给编程公司时、我们如何启用“锁定调试接口“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kimi

    请参阅 TRM 中的 11.1 客户配置 (CCFG) 部分。

    可以使用 SysConfig 配置 ccfg:

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    谢谢你。 它是有效的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kimi

    很高兴听到您能够让它正常工作。

    Siri