This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:关于使用 PCB 螺旋天线的技术支持

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1562704/cc110l-regarding-technical-support-for-usage-of-pcb-helical-antenna

部件号:CC110L


工具/软件:

我想通知您、我们 计划在智能计量 NIC 卡中使用微型 PCB 螺旋天线 (868MHz)。  

 

我们的使用案例的简要说明如下所述:

 

  • 我们将在 NIC 卡上使用此微型 PCB 螺旋天线 ( 2 层 PCB) 作为 Tx 和 Rx、与计量应用网关进行通信。

  • NIC 卡位置将为水平(与接地平面平行)。 请参阅下图、仅作为带有 GND 平面的 PCB 螺旋天线的参考。
    • 是的、对于此 PCB 螺旋天线、GND 平面没有足够的空间。
    • PFA — 带有 GND 平面的 PCB 螺旋天线的图像以及仪表塑料外壳内螺旋天线的放置位置  
       
  • 如上图所示、 PCB 两侧的 GND 平面尺寸为 35mm x 35mm
  • 如上图所示、我们得到的是 35mm x 35mm 的 GND 平面

    • 请建议此 GND 平面足以提高天线效率并获得大约 1dBi 的增益。 请提供您的反馈意见
    • 为了改善射频改善、是否必须提供足够的双面 GND 放置或单面 GND 放置? 请提供您的建议
    • 关于元件放置、我们使用了 PCB 的一侧、因此我们需要转到内层来提供 GND 平面。
  • 在网关中、使用 5 dBi 增益的玻璃纤维鞭状天线和天线在垂直极化中的全向效果更好。  
 如果您需要更多详细信息、请告知我们、并提供您的电子邮件 ID 以便进一步沟通。
非常感谢您的反馈、助您推进此项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当长度小于四分之一波时、较小的 GND 平面始终会降低效率。 可以通过向天线馈送添加 π 型天线匹配网络来在一定程度上补偿这一点。 始终建议包括这一点、以便可以补偿外壳效应和去调、而不会进行新的 PCB 旋转。

    双面或单面 GND 问题。 主要问题是增加天线看到的 GND 长度尺寸、因此我建议采用双面 GND。 在单面 GND 的情况下、通过路由其他信号来缩减有效 GND 长度非常容易。 因此、使用双面并将 GND 平面拼接在一起的原因。

    使用第 2 层作为 GND 平面没有问题、我们通常会这样做。