This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:RF_cmdFs 从不返回 TCXO

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1564099/cc1311p3-rf_cmdfs-never-returns-with-tcxo

器件型号:CC1311P3
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们已经与 CC1311P3 合作了一段时间、并尝试确定 TCXO 是否会提供更准确/更精确的运算。  我能够修改 CCFG 以使用 TCXO、据我所知、所有设置都正确、TCXO 摆幅似乎在范围内(尽管它刚好超过 800mV 峰峰值)。  软件启动时、我可以基于 GPTIMER 闪烁 LED、而且我可以通过 UART 与 CPU 通信、但当我们尝试设置频率合成时、driverlib 中的软件块永远不会返回。

令人困惑的是、大多数文档都引用了 CC13x0 或 CC13x2。  但 CC1311 属于哪一个类别?  我怀疑 CC1311P3 是否实际可以与 TCXO 配合使用。

您能解释一下我们是否应该能够在该芯片上使用 TCXO 操作射频吗?  如果是、为什么在主 CPU 正常运行时 cmdFS 会挂起?  使用 TCXO 时、是否必须向射频驱动程序发送一些特殊覆盖?

仅供参考、执行在该调用时挂起:

结果= RF_runCmd (RF_ObjPtr、(RF_Op*)&RF_cmdFs、RF_PriorityNormal、NULL、0);
如果我们使用 RF_postCmd (),主 CPU 将继续执行,但没有一个 RF 命令似乎在运行,并且事件和/或错误回调也永远不会被调用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供有关您正在使用的 TXCO 的更多详细信息。 您在 SysConfig 中对其进行配置的方式、用于控制引脚的引脚以及用于启用 TCXO 的代码是如何显示的。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCXO 始终开启、不受 GPIO 控制。  我们不使用 RTOS(基于 no-RTOS 示例)、并且未关闭无线电电源。  我为功率控制添加了一个安慰剂函数,因为这似乎是使用 TCXO 时需要的。  .syscfg 中的相关行:

    CCFG.srcClkLF                = "Derived from HF XOSC";
    CCFG.xoscCapArray            = true;
    CCFG.xoscCapArrayDelta       = 0x80;
    CCFG.srcClkHF                = "External 48Mhz TCXO";
    CCFG.tcxoType                = "Clipped-sine Type";
    CCFG.tcxoMaxStartup          = 0x15;
    ...
    Power.enableTCXOFunction = "Power_EnableTCXO";
    电源控制功能:
    // Callback function to enable the TCXO
    void Power_EnableTCXO(bool enable)
    {   // Placebo...
    }
    我们使用 ATX-14-F-48.000MHZ-F05-T 作为 TCXO、我在 X48M_P 引脚上测得的峰峰值约为 806mV 至 818mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在调用 cmdFs 之前 以及调用它时、您能否在 X48M_P 处共享 TCXO 信号的示波器图像?

    您是否有办法使用 GPIO 测试驱动 TCXO 而不是始终将其打开?

    您能否共享原理图的 TCXO 部分以及与 CC1311P3 的连接?