This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:为 Theia CCS 将记录 EnergyTrace 导出到 CSV (* not * summary)

Guru**** 2647705 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1560513/lp-em-cc1354p10-energytrace-export-of-records-to-csv-not-summary-for-theia-ccs

部件号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE

工具/软件:

您好、

 如何 将从 CCS Theia 导出的记录 EnergyTrace 运行(使用版本:20.2.0.12___1.5.0)作为 CSV 文件?

谢谢、

Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅:

    [报价 userid=“524026" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1560513/lp-em-cc1354p10-energytrace-export-of-records-to-csv-not-summary-for-theia-ccs ] 如何将 CCS Theia 的记录 EnergyTrace 运行(使用版本:20.2.0.12__1.5.0)导出 为 CSV 文件?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-trace.html#saving-energytrace-summary-data-to-a-csv-file

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ki。 我尝试了它,它只导出摘要(即时间: 6.18 秒,能源: 126.445 MJ 等),但我想要个人记录,即当前作为时间的函数,如这里所示,即 3762997, 3775742 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、导出仅用于摘要数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他方法可以获取记录? 也许内部创建了一些临时文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他方法可以获取记录? 也许内部创建了一些临时文件?

    目前、没有 然而、我们期待在今后支持这项工作。