This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:无法让 UART 在 LP-CC1352P7-1 开发板上正常工作

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1565056/lp-cc1352p7-cannot-get-the-uart-working-on-the-lp-cc1352p7-1-dev-board

器件型号:LP-CC1352P7


工具/软件:

尊敬的 TI:

我正尝试使用 TI uart.c (CCS 20.2) 和 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc23xx/uart_to_uart2.html#uart-to-uart2-porting-guide 上的帮助信息在开发板上测试 UART

但是、无论我做什么、使用什么电路板、我都无法发送/获取任何信息。

我将此代码放在 ns_br 的 Application.c 中、带有 #define WISUN_AUTO_START。

在这里,我只是试图发送任何东西,没有发生任何事情,GLED 闪烁如预期,但没有打印。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因、我不得不使用新引脚创建一个 UART 的新实例、然后它就能正常工作。