This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:为每个传感器配置不同的轮询和报告间隔。

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1314R10, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1564824/lp-em-cc1314r10-to-configure-different-polling-and-reporting-intervals-for-each-sensors

部件号:LP-EM-CC1314R10
主题: CC1314R10 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我正在处理多个问题 LP-EM-CC1314R10 和单个收集器。 使用的模块 Sub-1GHz PHY 类型:5kbps(SimpleLink 远距离) ETSI 法规 (863–869MHz)

是否可以配置多个器件 不同的轮询和报告间隔 周期率是多少?
如果是、为不同的传感器实施不同轮询和报告间隔的建议方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muniyappan:

    您的网络使用哪种模式? 非信标模式?

    如果您使用的是非信标模式、传感器基本上可以根据需要随时说话、因为收集器始终在侦听(发送前执行 CCA)。 您应该能够为每个传感器将报告间隔设置为不同的值。

    关于轮询间隔、收集器示例中没有单独的设置。 因此、对于网络中的所有设备、该值将保持不变。

    (如果您使用的是信标模式,则网络操作非常不同,我们需要使用不同的方法。)

    谢谢、
    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的答复。

    我正在非信标模式下使用 TI 15.4-Stack、使用 CC1314R10 器件作为网关(收集器)和多个传感器(终端器件)。

    在我的应用中、多个传感器配置为以定义的时间间隔(报告间隔-如您所述,可以为每个传感器设置不同的时间间隔)唤醒、并将传感器数据直接传输到网关。 在我的情况下、网关不会经常向传感器发送数据、除非从网关进行固件升级和传感器配置。

    因此、我认为对于这两种场景(固件升级和传感器配置)、我可能只需要轮询数据包、即启动网关来进行传感器通信。 因此、是否可以在非信标模式下动态启用和禁用轮询机制、或者动态地将轮询间隔更改为传感器?


    此外、我还在尝试确定网络中配置“n"个“个传感器的最小轮询间隔/报告间隔是多少。 我测试了在我的设置中添加 4 个传感器(非信标,5kbps 远距离- 868MHz)、2 秒报告间隔持续 12 小时、我们可以看到每个传感器上大约有 6000 个报告数据丢失。

    因此、请帮助我建立包含报告和轮询间隔的系统。

    此致、
    Muniyappan R M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muniyappan:

    是的、 如果您查看收集器示例、我认为您可以通过数据包的发送方式完成很多工作。 (collector.c 中的 sendMsg)。 我认为如果不适合、您不一定需要使用轮询间隔。

    关于 OAD、TI 15.4-Stack Linux GW SDK(双芯片架构)中只有 OAD 分发器示例。 我们最近更新了这种版本、它现在支持 CC13x4 器件。

    https://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

    我们最近还更新了有关 OAD 的 SimpleLink Academy 培训:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AWEPzWeuznULKw0LKG-8kA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议大约 10 秒的报告间隔。我们有客户使用 TI 15.4-Stack 进行数据流式传输、即背靠背发送数据包。 但是、这仅在双器件网络中进行了测试。

    谢谢、

    Marie H