Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-XDS110ET工具/软件:
您好:
我正在使用 LP-XDS110ET LaunchPad 对 CC1354P10-1 评估板进行编程。 这些电路板通过边缘连接器进行连接。 当我将 USB 连接到笔记本电脑时、XDS110ET 板的 LED 亮起、但当我转到设备管理器时、我在“端口 (COM 和 LPT)“部分看不到任何连接更新。 我已在笔记本电脑上安装了我认为必要的驱动程序、并通过“设备管理器“添加了这些驱动程序。 仍然没有收到任何连接更新。
我已从以下路径添加了驱动程序:
C:\Program Files (x86)\SmartRF Texas Instruments Tools\Drivers
C:\ti\ccs2030\ccs\ccs_base\emulation\drivers
每次添加驱动程序时、我通常都会收到以下消息:

如果有人遇到这些问题、但能够解决、我将非常感谢他们的帮助。 提前感谢。