This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:TX 模式下的发送器 S11 阻抗

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1565216/cc1311r3-transmitter-s11-impedance-while-in-tx-mode

部件号:CC1311R3


工具/软件:

您好:

我想改进我们产品中天线的射频匹配。 我已经获得了(从以前的票证)用于 434MHz  & 915MHz 的相关匹配网络. 我们的天线不是 50 欧姆、因此我想使用仿真来匹配它。 对于 434MHz 和 915MHz、当发送器处于 TX 模式时、请共享发送器 S11 阻抗。

谢谢、

  Alfred。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    通常、您会在滤波器/仿真匹配网络与 L 或 Pi 网络之后匹配您的天线;大概就是您要做的? 如果是、您可以将直流阻断电容器之后的目标阻抗视为 50 欧姆(并将其与您的天线匹配)。

     您的设计是否仅针对 TX?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    是的、我的设计仅针对 TX。

    感谢您的反馈。

    我将关闭案例。

    BR、

     Alfred。