This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何使用高级数据包格式发送超过 6000 字节的数据?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1564231/cc1352p7-how-to-send-more-than-6000-bytes-with-advanced-packet-format

器件型号:CC1352P7
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

频段为 2.4GHz、我们使用的 SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_8_30_01_01、CCS 版本:20.2.0.12__1.8.0、使用 CMD_PROP_TX_ADV 命令、GFSK、未编码二进制调制。

此致。

黄小姐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按照我在此处介绍的与 SLR 模式相关的方式执行此操作: (35) LP-CC1352P7:高级数据包格式 — 蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ — TI E2E 支持论坛

    最大长度为 4095(包括 CRC)

    只需从 SysConfig 中选择一个 prop 2.4GHz PHY。

    您只需要在代码中更改长度字节的传输顺序:

    SLR:

    packet[0] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH);
    packet[1] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH >> 8);
    

    2.4GHz Prop PHY

    packet[0] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH >> 8);
    packet[1] = (uint8_t)(PAYLOAD_LENGTH);

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Siri