This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wireshark 中的 Wi-SUN 数据包嗅探器格式错误的数据包

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1567697/cc1352p7-wi-sun-packet-sniffer-malformed-packet-in-wireshark

器件型号:CC1352P7


工具/软件:

我的客户正在尝试为 Wi-SUN 设置数据包监听器、他们使用以下硬件和软件环境:

  • LP-CC1352P7-1
  • SmartRF 数据包监听器 2 v1.11.0
  • Wireshark v4.4.9

在设置监听器时已经按照 SDK 用户指南进行了操作:

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/8.30.01.01/exports/docs/ti_wisunfan/html/wisun-guide/debugging-index.html#packet-sniffer

但是、在启动数据包监听器和 Wireshark 后、所有数据包都显示为格式错误的数据包:

我已在 PC 上测试了相同的设置、工作正常、但客户尝试了 2 台不同的 PC、但出现了相同问题。 我在查找缺少的关键器件时遇到问题、请帮助提出调试此问题的下一步建议、谢谢。

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuyang:

    如果客户使用 Wireshark 3.0、问题是否仍然出现?

    此致、

    Arthur