This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:DMM Easy Link BLE Tx 驱动器中的高电流。

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1566862/cc1354r10-high-current-in-dmm-easy-link-ble-tx-driver

器件型号:CC1354R10


工具/软件:

我们还用作 DMM easly 链接代码 CC1352 代码。 它工作正常、每 1 秒发送一次 914 MHz 数据和 BLE 数据

我们为 CC1354R10 创建了 DMM Easy link 示例。 在此标签中发送了 914 MHz 射频数据和 BLE 数据。 每 1 秒一次 CC1354 器件在 1 秒内消耗高电流。 请提供可能的解决方案。 请查看当前屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您的代码中有未处理的 RF 状态、我也遇到过类似的情况。

    当您说它持续 1 秒时、1 后是否发生了什么? 例如、下一个 BLE 或 EasyLink 命令运行?

    您能提供一些有关 BLE 实现的更多详细信息吗? 因为有三个 TX 峰值、我假设它在发生这种情况时正在进行广播。 广播间隔是多少?

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    昨天,我们在项目中发现了完全相同的情况 — CC1354R10 具有用于 UHF 专有协议的 BLE、DMM 和 EasyLink 命令。 图片和电流消耗相同。

    设备每 1 秒发送一次 BLE Adv。 消息。 请注意、开始时有 10ms 的时间间隔、但电流消耗较高。 另外,我们在 Adv 之前看不到随机时间间隔。 消息。

    这是标准 Adv。 1 秒无高电流消耗的消息:

    这是 Adv。 1 秒的高电流消耗消息:

    谢谢、

    Angel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    我想尝试帮助您找出根本原因、但我想我需要在我的办公桌上重现问题。 是否有一种简单的方法可以解释您所做的特定代码更改(例如与 DMM Integration SimpleLink Academy 实验相比)?

    如果没有,你能送我下午?

    谢谢、
    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    您已经有一个 PM、我在其中描述了案例、我共享了源代码。

    1.请忽略我关于电流消耗的初始时间间隔 10ms 的问题。 一个 LED 激活。

    2.我们在广播消息之前没有随机时间间隔,因为我们每 1 秒发送一条消息并重新启动广播。

    谢谢、

    Angel