This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC13xx 裸片 ID&#39 的结构和内容是什么?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1551485/cc1310-what-s-the-structure-and-contents-of-cc13xx-die-id-s

器件型号:CC1310


工具/软件:

CC13x0、CC26x0 SimpleLinkTm 无线 MCU 技术参考手册  显示:

“eFuse 行编号 3 中的 DIE_ID_0 寄存器。“
www.ti.com/.../swcu117i.pdf

该文档显示 DIE_ID 的 1、2 和 3 分别位于 eFuse 的第 4 行、第 5 行和第 6 行上。  

DIE_ID_0、DIE_ID_1、DIE_ID_2 和 DIE_ID_3 之间的区别是什么?

文档说:

“默认值取决于 eFuse 值。“

 如果每个器件的芯片 ID 不同、“默认值“意味着什么?

文档中的 MAC 地址在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    MAC 地址存储在 IEEE-MAC_0 和 IEEE-MAC_1 CCFG 寄存器中。 请参阅技术参考手册第 9.1.1 节“ CCFG 寄存器“。

    您正在讨论的 FCFG 值与 MAC 地址没有任何关系。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档显示:

    自定义 IEEE MAC 地址。

    “自定义“是否意味着要使该字段包含一个值、我们必须将自己需要的 MAC 地址加载到自身的 MAC 字段中? 不是出厂预装的吗?

    文档说:

    如果不同于 0xFFFFFFFF、则应用该字段的值、否则使用 FCFG 中的值

    什么是“来自 FCFG 的价值“?

    DIE_ID 的制造 ID 对于每个 IC 是否唯一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    相关的 FCFG 字段为 MAC_15_4_0 和 MAC_15_4_1。 (芯片 ID 不用于 MAC 地址。)

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “自定义“是否意味着要使该字段包含一个值、我们必须将自己需要的 MAC 地址加载到自身的 MAC 字段中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    如果您不加载所需的值、 IEEE-MAC_0 和 IEEE-MAC_1 CCFG 寄存器将 仅包含 FF FF、MAC 地址将从  FCFG 字段 MAC_15_4_0 和 MAC_15_4_1 读取 。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档显示:

    “默认值保存生产测试的修整值。“

    什么是“生产测试“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    我们制造的每一个 CC1310 在发货前都会经过生产测试。

    顺便说一句,我意识到我给了你一个错误的答案。 正确的版本是:

    如果您不加载所需的值、 IEEE-MAC_0 和 IEEE-MAC_1 CCFG 寄存器将 仅包含 FF FF、MAC 地址将从  FCFG 字段 MAC_15_4_0 和 MAC_15_4_1 读取 。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCFG 字段 MAC_15_4_0 和 MAC_15_4_1

      生产测试中的修整值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    是在生产测试期间写入该值、以确保每个器件具有唯一的 MAC 地址。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享 CC1310 真实 MAC 地址的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    它们是什么样的  

    0x22 24 35 BA 89

    谢谢、

    Marie H